我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZB2BY8330和ZB2BY9330有什么区别?
问题描述:
ZB2BY8330和ZB2BY9330有什么区别?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

ZB2BY8330和ZB2BY9330两者的直径不一样:ZB2BY8330的直径为90mm;ZB2BY9330 的直径为60mm,具体的参数请见下图: