我们今天能为您提供什么帮助?

ZB6AS834自身带接线端子吗?还是需要再配触点模块?

问题描述:
ZB6AS834自身带接线端子吗?还是需要再配触点模块?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

ZB6AS83是个急停按钮头见下图,本身不带接线端子。

ZB6AS83需要单独选配触点基座,具体的选型需要结合实际需求来选配,见下图:

ZB6Z*B触点基座的端子属于faston连接方式,具体的介绍请参考:进口XB6系列faston端子的触点接线有什么特点?