我们今天能为您提供什么帮助?

XB6系列急停按钮B10和B10d数据分别是多少

问题描述:
XB6系列急停按钮B10和B10d数据分别是多少

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

XB6系列有国产和进口型号,B10和B10d数据如下:

1. XB6AS8349B 在230VAC/0.8A/AC15情况下的B10为10万次,B10d为20万次。

2. XB6ETN521P 在230VAC/0.7A/AC15情况下的B10为10万次,B10d为20万次。