我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Modicon M100、M200、M221可编程控制器支持的存储字(%MW)的最多数量是多少?
问题描述:
Modicon M100、M200、M221可编程控制器支持的存储字(%MW)的最多数量

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

在EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中,默认分配的存储字(%MW)数量为2000个,可以在存储器属性中分配,其中

M100最多支持4000个存储字(%MW0~%MW3999);

M200/M221最多支持8000个存储字(%MW0~%MW7999);

其分配可采用自动或手动方式。