我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM26/28报"AL560"故障如何处理?
问题描述:
LXM26/28报"AL560"故障如何处理?

所属产品线:
Lexium 28运动控制; Lexium 26睿易系列伺服

原因:
控制器电源关闭

解决方法:

1、请确保驱动器输入电源正确连接及电压正常;

2、驱动器断电重启后如果该故障消除,可以设置bit 2 of P2-65(0x204)屏蔽该故障

3、驱动器断电重启后如果该故障重新出现,更换驱动器。