[Q&A]LXM26/28报"AL564"故障如何处理?
问题描述:
LXM26/LXM28报"AL564"故障如何处理?所属产品线:
Lexium 28运动控制; Lexium 26睿易系列伺服原因:
当运动成功完成后,MC_OK 启用。然后 TPOS 被禁用,从而导致 MC_OK 也被禁用解决方法:
通过信号输入功能 FAULT_RESET 执行 Fault Reset,并将 P0-01 设为 0。若该状态不应触发错误,而应引发警告,请对参数 P1-48 进行相应的设置
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。