我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert - Basic平台的PLC用来指示切换为运行后的第一个扫描周期的系统位是什么?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic平台的PLC用来指示切换为运行后的第一个扫描周期的系统位是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic平台的PLC用来指示切换为运行后的第一个扫描周期的系统位是%S13:RUNNING 状态下的首个周期,通常设置为 0,在控制器状态更改为 RUNNING 后的第一次扫描过程中,系统将该位设置为 1。