我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXERT1604T模块如何接线?

问题描述:
BMXERT1604T模块如何接线?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXERT1604T模块使用一个 28 针端子块(BMXFTB2820 或 BMXFTB2800),其引脚定义如下图所示:

BMXERT1604T 模块接线示意图如下:

注意: 连接到 UB+ 和 0 VDC 引脚的现场电源是(不同于主电源的)辅助电源,现场电源的电压电平必须与配置界面中所选的电压电平一致。(24 Vdc、48 Vdc、60 Vdc、110 Vdc 或 125 Vdc。)