我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221如何将存储器字保存在非易失性存储器?
问题描述:
M221如何将存储器字保存在非易失性存储器?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M221可以通过如下设置将存储器字保存在非易失性存储器中;

  1. 将%S90 设置为0
  2. 在系统字 %SW148中设置存储字数量
  3. 将 %S93设置为 1
M221如果恢复之前保存的存储器字
  1. 将%S92 设置为1
  2. 将%S90 设置为0
  3. 在系统字 %SW148中设置存储字数量
  4. 将 %S94设置为 1