问题描述:
M221如何将存储器字保存在SD卡中?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
M221可以通过如下设置将存储器字保存在SD卡中:
- 将%S90 设置为1
- 在系统字 %SW148中设置存储字数量
- 将 %S93设置为 1
M221如果恢复之前保存的存储器字
- 将%S92 设置为1
- 将%S90 设置为1
- 在系统字 %SW148中设置存储字数量
- 将 %S94设置为 1
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M221可以通过如下设置将存储器字保存在SD卡中:
是否有帮助?