我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3模块自带的接线端子如何单独订购?
问题描述:
TM3模块自带的接线端子如何单独订购

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3 IO模块中仅部分模块的IO接线端子块(仅适用端子间距3.81毫米)可以单独订购,如下所示:

参考号 描述 用途 端子类型
TMAT2MSET 一套 8 个可插拔螺钉端子块:
4 个可插拔螺丝端子块(间距 3.81 毫米),具有 11 个输入/输出端子
4 个可插拔螺丝端子块(间距 3.81 毫米),具有 10 个输入/输出端子
用于TM3DI16、TM3DQ16R、TM3DQ16T和TM3DQ16U模块 可拆卸螺钉接线端子
TMAT2MSETG 一套 8 个可插拔卡簧端子块:
4 个可插拔弹簧端子块(间距 3.81 毫米),具有 11 个输入/输出端子
4 个可插拔弹簧端子块(间距 3.81 毫米),具有 10 个输入/输出端子
用于TM3DI16G、TM3DQ16RG、TM3DQ16TG和TM3DQ16UG模块 可拆卸弹簧接线端子

如果原TM3模块使用间距为5.08 mm的接线端子块时,则该接线端子块,没有单独的订货号、不能单独订购。

例如,如果TM3模块为TM3DI8或TM3DI8A,其端子为5.08 mm间距类型,在接线端子块丢失的情况下,无单独的端子订购。

TM3模块所使用的接线端子块规格,请参考Modicon TM3 离散量 I/O 模块硬件指南和Modicon TM3 模拟量 I/O 模块硬件指南,请确认是否适用后再单独订购。