我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EcoStruxure Machine Expert Basic里如何比较M221的在线和离线程序不同?
问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert Basic里如何比较M221的在线和离线程序不同

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

要比较在线和离线M221 EcoStruxure Machine Expert - Basic应用程序,可以使用步骤用作测试:

1. 将程序下载至M221

2. 注销并对程序进行脱机更改

3.进入顶部运行页面里点击登录再次连接

4. 将出现“PC和控制器应用程序不同”的消息。选择“比较计算机和控制器应用程序”。

5. 此时将显示两个程序之间的不同。