在EcoStruxure Machine Expert Basic里如果对方Modbus TCP设备单元ID不是255,如何通讯?
问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert Basic里如果对方Modbus TCP设备单元ID不是255,如何通讯所属产品线:
Modicon M221解决方法:
可以建议使用IO扫描来实现,配置如下:
1)在“配置”菜单下,选择“Modbus TCP IO Scanner”
2)输入IP地址,单击“添加”
3)将Unit ID从255修改为新的Unit ID
4)配置好输入输出的相关映射,具体配置方法请参考官网配置IO扫描的技术视频

注:IO扫描和使用功能块(例如 Read_var Write_Var等)配置通讯不能同时使用
是否有帮助?