FA424162
FA424162
我们今天能为您提供什么帮助?
M100/M200 系列PLC最多可以支持多少个PID功能块?
问题描述:
M100/M200 系列PLC最多可以支持多少个PID功能块?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器; Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
M100不支持PID功能块,M200最大支持14个PID功能块。
首次发布日期:
2023/4/12
修订日期:
2023/4/12
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M100可编程控制器
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M100可编程控制器
Modicon M200可编程控制器