我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M100/M200如何删除后配置文件?
问题描述:
M100/M200如何删除后配置文件?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

M100/M200删除控制器的后配置文件有如下步骤:

  1. 将空的 SD 卡插入到 PC 中。
  2. 在 SD 卡根目录中创建名为 script.cmd 的文件。
  3. 插入以下行:Delete "/usr/cfg"。
  4. 将 SoMachine Basic 安装目录的 Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\remove\ 目录中可用的脚本文件复制到 SD 卡的根目录。
  5. 拔下控制器的电源。
  6. SD 卡插入控制器。
  7. 恢复对控制器供电
  8. 等到 SD LED 熄灭
  9. 重新通电或执行初始化命令以使应用参数生效。