我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3RDM32R如何接线?
问题描述:
TM3RDM32R如何接线?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3RDM32R是一个24Vdc数字量混合扩展模块,它含有:16通道漏极/源极输入,带2个公共端;16通道2A继电器输出,带4个公共端;带有可插拔端子块。其正逻辑和负逻辑的接线图分别如下所示:

(一) 下图说明了输入和输出、传感器和执行器及其正逻辑的公共端之间的连接:

 *  T 型熔断器 
(1) 输入 COM0、COM1、输出 COM0、COM2 和 COM3 端子不在内部连接。 
(2) 为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 
RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。 
 A 漏型接线(正逻辑) 
 C 源型接线(正逻辑)
(二)下图说明了输入和输出、传感器和执行器及其负逻辑的公共端之间的连接:
 *  T 型熔断器 
(1) 输入 COM0、COM1 和输出 COM0、COM1、COM2 和 COM3 端子不在内部连接。 
(2) 为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。 
 B 源型接线(负逻辑) 
 D 漏型接线(负逻辑)