我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中定时器的时间设置范围是多少?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中定时器的时间设置范围是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中,定时器的时间设置范围由该定时器的时基和预设值(%TMi.P)的乘积决定,时基和预设值的范围如下图所示,所以时间设置范围是1毫秒~9999分钟(注:仅%TM0...%TM5 支持1毫秒时基)。