我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic的TON定时器的保持和动态预设是什么功能?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic的TON定时器的保持和动态预设是什么功能?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

1.当未选中保持复选框(默认)时,值在检测到 IN 参数的下降沿时复位。从 0 开始重新计数。

当选择保持复选框时,定时器在达到 预设值前检测 IN 参数的下降沿时保持其值。从该值开始重新计数。

注: 应用程序必须配置至少 3.3 级的功能级别,才能使用保持参数。
2.如果未选中动态预设复选框(缺省)且修改了预设值(通过编程指令或使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic),则修改的预设值只会在下次激活定时器时生效。

如果选中了动态预设复选框且修改了预设值(通过编程指令或使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic),则修改的预设值会立即生效。

如果选中了动态预设复选框,且在定时器正运行时接收到新的预设值,则:
  • 如果当前值 (TMi.V) 大于或等于新预设值,则定时器的行为与已达到预设值时一样。

  • 如果当前值 (TMi.V) 小于新预设值,则定时器继续运行,直至达到新预设值。

注: 您的应用程序必须配置至少 12.0 级的功能级别,才能使用动态预设参数。