我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic 1.2启用仿真器进度到达80%时弹出模拟器没有应答是什么原因?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic 1.2启用仿真器进度到达80%时弹出模拟器没有应答是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

由于EcoStruxure Machine Expert - Basic软件仿真使用的端口默认为502,所以有其他系统进程占用502端口时,就会产生此报警,解决方法有两个:

1.将其他使用502端口的进程关闭,释放502端口,再运行仿真。

2.在EcoStruxure Machine Expert - Basic软件设置-常规中将默认的仿真端口从502修改未其他系统未占用的端口,需要注意此功能只支持EcoStruxure Machine Expert - Basic 1.2及以上的软件版本。