EcoStruxure Machine Expert Basic中EXCH1,EXCH2,EXCH3分别对应的通讯端口是哪些?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中EXCH1,EXCH2,EXCH3分别对应的通讯端口是哪些?所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC); EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert Basic中EXCH1,EXCH2,EXCH3分别对应的通讯端口,指令和 Message 功能块如下表所示:
其中逻辑控制器使用 EXCH3 指令和%MSG3功能块,通过以太网网络实现 Modbus TCP 消息传递。
是否有帮助?