EcoStruxure Machine Expert - Basic中脉冲宽度调制如何配置占空比?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic中脉冲宽度调制如何配置占空比所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
可以通过设置%PWMi.R(0 到 100)来配置占空比。
如果 %PWMi.R:
设置为 0,则脉冲发生功能停止(输出设置为 0)。
设置为 100,则输出设置设置为 1
已更改,则输出信号周期在电流比结束时更改。
超出范围,则参数强制为 0。
示例如下:

如果 %I0.0 和 %I0.1 为 1,则 %PWM0.R 比率设置为 80%,状态 1 时信号的持续时间则为:80% x 1秒 = 800 毫秒。
是否有帮助?