问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic 在主任务中使用%S4(时基:10 毫秒) 无法看到%S4的变量变化所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)原因:
%S4的变化速度太快,主任务的默认是自由运行扫描周期很长,无法扫描到%S4的变化解决方法:
1.需要在主任务中将扫描模式改成周期运行 周期时间小于10ms

2.建立周期性任务,周期时间小于10ms

是否有帮助?
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.需要在主任务中将扫描模式改成周期运行 周期时间小于10ms

2.建立周期性任务,周期时间小于10ms

是否有帮助?