我们今天能为您提供什么帮助?

EPP系列空气压差传感器在测量空气流速时,需要同时订购VFXP系列空气流速测量探针和AA系列测速管吗?

问题描述:
EPP系列空气压差传感器在测量空气流速时,需要同时订购VFXP系列空气流速测量探针和AA系列测速管吗?

所属产品线:
压力传感器

解决方法:

EPP系列空气压差传感器在测量空气流速时,不需要同时订购VFXP系列空气流速测量探针和AA系列测速管。探针和测速管是2选1的,可以根据实际情况,选择相应的探针或者测速管。