FA424202
FA424202
我们今天能为您提供什么帮助?
TC900带Modbus通讯功能的温控器,其Modbus通讯地址设置范围是多少?
问题描述:
TC900带Modbus通讯功能的温控器,其Modbus通讯地址设置范围是多少?
所属产品线:
HVAC末端温控器
解决方法:
TC900带Modbus通讯的温控器,其Modbus通讯地址设置范围是1-64。
首次发布日期:
2023/4/13
修订日期:
2023/4/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
HVAC温控器
探索更多
范围:
HVAC温控器