我们今天能为您提供什么帮助?

SPM15KL-33是否有配套的原厂电池包?

问题描述:
SPM15KL-33是否有配套的原厂电池包

所属产品线:
SP

解决方法:

SPM15KL-33 有配套使用的原厂电池包,型号为:SPRM120BP2-9AH.

SPRM10KL-33SPM15KL-33SPM20KL-33 均可配套SPRM120BP2-9AH使用,但需要注意的是,SPM10KL-33外接SPRM120BP-9AH时,需另配电池转接器:SRV012