我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MTZ Mic6.0X带接地保护,Ig的保护定值可调范围是多少?

问题描述:
MTZ Mic6.0X带接地保护,Ig的保护定值可调范围是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Ig(xIn) Ig接地故障保护阈值,根据控制单元额定电流In表示。

用于快速设置:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1 x In。

当In≤400A时,为0.3In~In

还可以通过EPC软件,进行更精细的步长整定,Ig(A)为10A的步长进行整定。