我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器的分合闸线圈为什么有二个不同的功耗值?

问题描述:
MT空气断路器的分合闸线圈为什么有二个不同的功耗值?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

因为分合闸线圈不是简单的一个线圈,而是有集成电路板在内的,其中有两个线圈,一个用来驱动机构合闸或者分闸,需要稍大的功率(200W 200ms),合闸或者分闸成功后会切换到另一个线圈,用来保持状态(4.5W)