我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SpaceLogic™ RP控制器扩展模块(RP-C-EXT-IS-BLE),蓝牙无线通讯最大距离是多少?
问题描述:
SpaceLogic™ RP控制器扩展模块(RP-C-EXT-IS-BLE),蓝牙无线通讯最大距离是多少?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

SpaceLogic™ RP控制器扩展模块(RP-C-EXT-IS-BLE),蓝牙无线通讯最大距离是:视线50米。