我们今天能为您提供什么帮助?

SpaceLogic™ RP控制器扩展模块(RP-C-EXT-IS-BLE),供电方式是什么样的?

问题描述:
SpaceLogic™ RP控制器扩展模块(RP-C-EXT-IS-BLE),供电方式是什么样的?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

SpaceLogic™ RP控制器扩展模块(RP-C-EXT-IS-BLE),供电方式是:由RP 控制器通过房间总线供电(RJ45),电压DC24V。