我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b~1600 L型大塑壳能加电缆连接器和垂直连接适配器吗?
问题描述:
NS630b~1600 L型大塑壳能加电缆连接器和垂直连接适配器吗?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

不能,只有NS630b~1600 N/H型固定式前置接线的可以加电缆连接器和垂直连接适配器(国内抽屉式的只有后连接),L型的不能加电缆连接器和垂直连接适配器,详见如下截图所示: