我们今天能为您提供什么帮助?

如何理解直流系统中的时间常数L/R(ms)?

问题描述:
如何理解直流系统中的时间常数L/R(ms)?

所属产品线:
Compact NSX DC 塑壳断路器

解决方法:

时间常数的定义是:预期直流电流上升到0.63倍最大峰值电流时的时间τ=L/Rms)。时间常数对直流断路器的分断能力影响较大,由于电感可以限制电流的突变,时间常数越大,电流变化的越慢,电弧燃烧的时间越长,断路器分断越困难。当电路为纯阻性负载时,L=0τ=0,电弧最容易熄灭。