我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX800DC直流塑壳断路器能配的电气附件有哪些?
问题描述:
NSX800DC直流塑壳断路器能配的电气附件有哪些?

所属产品线:
Compact NSX DC 塑壳断路器

解决方法:

NSX800DC直流塑壳断路器可以配辅助触点OF、报警触点SD、脱扣线圈MX和MN。辅助触点OF最多可配2个,报警触点SD最多可配2个,3P只有一个脱扣线圈安装位置故只能配一个MX或MN,4P有2个脱扣线圈安装位置故可配2个MX或MN。故NSX800DC电气附件最多可以配2OF+2SD+MX/MN(3P1个,4P2个)。