NSX DC直流塑壳断路器型号中的DC,DC PV,DC PV S,DC EP是什么含义?
问题描述:
NSX DC直流塑壳断路器型号中的DC,DC PV,DC PV S,DC EP是什么含义?所属产品线:
Compact NSX DC 塑壳断路器解决方法:
NSX DC直流塑壳断路器型号中的DC,DC PV,DC PV S,DC EP表示的额定电压不一样,具体为:
1)NSX DC: 750V直流塑壳断路器;
2)NSX DC PV:1000V直流塑壳断路器;
3)NSX DC PV S:1200V直流塑壳断路器;
4)NSX DC EP:1500V直流塑壳断路器。
注:若型号中带NA则代表的是直流隔离开关,PV、EP字样仅表示不同电压等级,没有行业应用限制。
是否有帮助?