我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器如何使用FTD(电机频率阈值)实现频率低于5Hz,继电器输出这个功能?

问题描述:
FTD(电机频率阈值)是频率达到阈值,如何实现ATV61/71的低阈值到达功能?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

变频器ATV61/71如何实现低阈值到达功能:

中文面板:1.3电机设置-电机频率阈值-5Hz

1.5输入输出-R2配置-R2分配-到频率阈值

1.5输入输出-R2配置-R2有效条件-0

简易面板:SET-FTD-5

IO-R2-R2-FTA

IO-R2-R2S-0

这样当变频器输出频率在5Hz以下,继电器R2输出信号。