GVAE1与GVAE11有什么区别?
问题描述:
GVAE1与GVAE11有什么区别?所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
GVAE1与GVAE11都是正装的,主要区别就是触点的类型不一样:
1.GVAE1触点的类型为1NO或1NC,GVAE1触点模块上的矩形框圈住常开触点符号标识就是常开触点,其端子号为13和14,把矩形框拉出来翻到背面,圈住常闭触点符号标识就是常闭触点了,其端子号为11和12;具体安装请见:瞬时辅助触点GVAE1的安装和使用?
2.GVAE11触点的类型为1NO+1NC,常开触点端子号为13和14,常闭触点端子号为21和22
是否有帮助?