我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2、GV3电动机断路器过载保护与磁保护的区别是什么?
问题描述:
GV2、GV3电动机断路器过载保护与磁保护的区别是什么?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2、GV3电动机断路器过载保护是使用电热材料将电能转化为热能,对双金属片进行加热。双金属片由热膨胀系数不同的两种金属轧制成,受热时会产生形变,再驱动执行机构脱扣。

GV2、GV3电动机断路器磁保护是通过特殊线圈对短时通过的大电流监测并驱动执行机构进行脱扣。