我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Micom P127保护的有功功率为什么有负数?

问题描述:
Micom P127保护的有功功率为什么有负数?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

有功功率为负数是由于其功率因数为负数即电流电压的相位角有误(根据P=1.732×U×I×cosφ,电流电压夹角的余弦值为负时P则为负数),说明保护的电流电压二次采样的接线有误,需要根据现场情况适当调整电流电压采样接线。