我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
P143如何切换定值组?
问题描述:
P143如何切换定值组?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

P143可以通过光耦输入来实现定值组切换,步骤如下:

1.在Confuguration菜单下的setting group中选择Select via opto

2.在Confuguration菜单下的setting group2/3/4根据项目需求投入定值组

3.PSL中有两个DDB信号,光耦输入与Setting group DDB526和DDB527关联来选择定值组

在相关DDB信号激活时激活的设置组如下表: