我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
P127冷负荷启动的工作原理?
问题描述:
P127冷负荷启动的工作原理?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P127冷负荷启动主要是为了避免冷启动的设备在启动阶段会有比较大启动冲击电流造成启动阶段发生过流跳闸的情况。

P127冷启动的工作原理:

模式1:通过开入DI(52a)来检测断路器合闸,通过在冷负荷启动延时时间内抬高保护段值,起到闭锁低值保护段的功能。

模式2:通过内部电流检测来判断断路器合闸(电流在200ms内从5%In上升至100%In,见下图),通过在冷启动延时时间内抬高保护段值,起到闭锁低值保护段的功能。

注意:冷负荷启动可以闭锁的对象仅限相过流、接地、热过载保护