我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micom中P34x如何实现转子接地故障保护功能(64R)?
问题描述:
Micom中P34x如何实现转子接地故障保护功能(64R)?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

一、选型:

1、需要P34x(P342、P343、P344、P345)保护在选型时,将扩展配置选择带CLIO接口的;

2、需要另外选配P391接地故障耦合模块。

二、转子接地故障保护原理:

P391提供低频方波注入,联轴器和测量单元连接到转子电路。转子电阻的测量通过P391上的电流环路输出(0-20 mA)传递到继电器,该电流环路连接到继电器上的4个电流环路输入之一,由P34X保护装置采样的模拟信号作为判据,以实现转子接地故障保护。