我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vamp321弧光保护继电器自定义指示灯动作模式有几种?
问题描述:
Vamp321保护的LED指示灯动作模式有几种?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

Vamp321弧光保护继电器自定义指示灯动作模式有三种:

1、Normal模式:Normal动作是指控制信号激活,关联的LED指示灯激活,控制信号消失,关联的LED指示灯熄灭;

2、Latched模式:Latched动作LED是指当控制信号激活时, LED指示灯激活,控制信号消失后, LED指示灯扔保持激活状态。保持LED指示灯可通过按回车键复归;

3、BlinkLatch模式:选择“BlinkLatch动作”连接,当控制信号激活后,关联的LED指示灯激活并闪烁。控制信号消失, LED指示灯保持闪烁状态。保持信号可通过按 “OK”键复归。
复归后,正常连接时,如果控制信号有效,关联的LED将处于激活状态。当控制信号无效后, LED将熄灭。