我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德开关电源有没有输入AC220V,输出有二路分别是DC12V与DC24V的?

问题描述:
施耐德开关电源有没有输入AC220V,输出有二路分别是DC12V与DC24V的?

所属产品线:
通用电源

解决方法:

施耐德的开关电源没有输出一路是DC12V,一路是DC24V的。目前在售的开关电源输出电压为单一的直流电压,输出的电压类型分别有DC5V;DC12V;DC24V以及DC48V。具体的选型及参数介绍,请参考:如何下载隔离变压器和开关电源的资料?