ABL8RED是如何工作的
问题描述:
ABL8RED电源冗余模块是如何工作的所属产品线:
Phaseo ABL8应用环境:
需要冗余模块配置的场景原因:
客户询问ABL8RED冗余模块切换时间解决方法:
ABL8RED只要至少有一个电源(IN1或IN2)存在,ABL8RED是一直输出的,所以没有工作切换的时间。
如果两个电源被设置为完全相同的电压,ABL8RED将平衡两个IN1和IN2电源之间的负载电流。
为避免两路电源同时提供50%负载的情况,电源1的电压应与电源2的电压需要不相同(±0.5V)。
例如,如果在IN1上有24.5V,在IN2上有24.0V,全负载由电源1提供-通道IN2是被动的,
但当IN1降至IN2电压以下时,通道IN2将立即激活。这就是ABL8RED的工作流程。
是否有帮助?