我们今天能为您提供什么帮助?

ABL2REM24150K开关电源如何调整输出电压?

问题描述:
ABL2REM24150K开关电源如何调整输出电压?

所属产品线:
Modicon Easy ABL2

解决方法:

ABL2REM24150K开关电源输出直流电压可调范围为20.4-27.6V,在开关电源接线端子左侧有一个黄色电位器见下图,用螺丝刀可以适当的调整输出电压,顺时针旋转旋钮,输出电压增大;逆时针旋转旋钮,输出电压减小。