我们今天能为您提供什么帮助?

RXM系列中间继电器的耐压强度如何理解?

问题描述:
RXM系列中间继电器的耐压强度如何理解?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

以RXM*A系列为例,如下图中的耐压强度有三个参数,分别是“在线圈和触点之间”、“在电极之间”、“在触点之间”。

按接以下线图解释为:

“在线圈和触点之间”指的是A1、A2和11、12、14;41、42、44之间的耐压强度;

“在电极之间”指的是12和14之间,42和44之间的耐压强度;

“在触点之间”指的是11和41之间,14和44之间,12和42之间的耐压强度。