[Q&A]TM3RDM16R如何接线?
问题描述:
TM3RDM16R如何接线?所属产品线:
Modicon TM3扩展模块解决方法:
TM3RDM16R是一个24Vdc数字量混合扩展模块,它含有:8通道漏极/源极输入,带1个公共端;8通道2A继电器输出,带2个公共端;带有可插拔端子块。其接线图如下所示:

* T 型熔断器 (1) 输入 COM0、输出 COM0 和 COM1 端子不在内部连接。 (2) 为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。 A 漏型接线(正逻辑) B 源型接线(负逻辑) C 源型接线(正逻辑) D 漏型接线(负逻辑)是否有帮助?