我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16伺服驱动器如何限制转速?

问题描述:
LXM16伺服驱动器如何限制转速?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

速度限制有两个方法:

1、设置一个DI点的功能为8(Velocity Limitation)并接通该点,然后通过P3-18设置速度阈值。

2、通过P4-07设置电机最大转速。

在运行中,实际的最大速度是以上两个者的最小值,且不会超过电机的额定转速。

P4-07和P3-18都是用户单位,设置为1000即对应1000rpm。