我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16伺服驱动器点动报A302、A303、HALT如何处理?

问题描述:
LXM16伺服驱动器点动报A302、A303、HALT如何处理?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

A302表示正向限位触发,A303表示反向限位触发、HALT表示暂停信号触发。

在默认参数下,DI2功能是正向限位,DI3是反向限位,DI5是暂停信号,且默认都是都是常闭点,需要接入常闭开关信号,如果DI点没有接线就会触发报警。

在不使用上述DI点功能的情况下,可以设置P3-02=1P3-03=1P3-05=1,断电重启即可。