我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Control Expert (原Unity Pro)中异或指令是哪个?如何使用?

问题描述:
Control Expert (原Unity Pro)中异或指令是哪个?如何使用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert (原Unity Pro)中异或指令是XOR:

该功能对输入处的位序列执行按位异或运算,并在输出时返回结果。
所有输入值和输出值的数据类型必须是相同的。
输入最多可以增至 32 个。
公式
OUT = IN1 XOR IN2 XOR ..XOR INn
在 FBD 中的表示形式
在 LD 中的表示形式
在 IL 中的表示形式
LD Value_1 XOR Value_2 ST Result
在 ST 中的表示形式
Result := XOR (Value_1, Value_2) ;
输入参数描述:
参数 数据类型 含义
Value_1 BOOL、BYTE、WORD、DWORD 输入位序列
Value_2 BOOL、BYTE、WORD、DWORD 输入位序列
Value_n BOOL、BYTE、WORD、DWORD 输入位序列 n 最大为 32
输出参数描述:
参数 数据类型 含义
Result BOOL、BYTE、WORD、DWORD 输出位序列