我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TCSEGDB23F24FA网关模块输入输出能力是多少?
问题描述:
TCSEGDB23F24FA网关模块输入输出能力是多少?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

全局输出配置

每个节点都可以向本地 Modbus Plus 网络上的所有其他节点发送一个连续的全局输出字块。

其他节点上的全局输入配置将接受所有或部分 M340 输出数据。

M340 支持最多 32 个字的 Modbus Plus 全局输出数据。只能配置一个全局输出源。

全局输入配置

全局输入允许 M340 EGD 在本地 Modbus Plus 网络上每个节点最多接收 32 个字,总共最多 500 个字。

M340 EGD 全局输入配置确定从每个节点接受哪些数据。

子字段允许 M340 EGD 从每个以长度索引的节点中选择多达 8 个子字段引用。

这允许 M340 从其他节点的全局输出块接收多个数据部分。

特定输出配置

特定输出是节点使用对等 cop 数据传输发送的一种数据输出。

使用 peer cop 的节点可以配置为向最多 64 个目标节点中的每一个发送最多 32 个字或位的特定输出数据,最多总共 500 个字。

特定输入配置

特定输入是节点使用对等 cop 数据传输接收的一种数据输入。

使用 peer cop 的节点可以配置为接收最多 32 个字的

来自多达 64 个源节点中的每一个的特定输入数据,最多总计 500 个字。

节点可以配置为接受或忽略来自特定源节点的传入数据。